This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4521:THS4521噪声高于1MHz

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4521, LMH6551, THS4551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/565393/ths4521-ths4521-noise-above-1mhz

部件号:THS4521
主题中讨论的其他部件: LMH6551THS4551

你好

在我们的其中一款产品中,我们使用THS4521进行ADC驱动。

我们的测量结果显示,THS4521噪声贡献比预测值高1.4 时间(理论计算与模拟结果匹配)。

我们已经测试了其他FDA,它们的噪声测量与计算和模拟相匹配。

因此,ths4521似乎是我们测试的唯一一个有此问题的FDA。

我们正在使用THS4521,其输出端具有300欧姆反馈电阻,1V/V增益,10MHz低通滤波器(2x100欧姆+ 78pF交叉输出)

我注意到,数据表中的噪声频谱密度图形在1MHz时停止,而许多其他规格的特征参数高达100m或1GHz。

请您确认频谱噪声密度不会上升到1MHz以上。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    THS4521的噪声将保持平坦,直至放大器的增益带宽乘积。 高于此数时,放大器会丢失其开环增益,因此可能会略有增加。

    我最近在THS4521上进行了噪声测量,它与数据表非常匹配。 您是在测量噪声频谱密度还是综合噪声?

    -Samir
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们正在测量集成噪声。
    例如,在其他FDA中,我们使用具有6nV/sqrt(Hz)噪声密度的LMH6551进行了相同的测量,并且它在我们的设计中比具有4.6nV/sqrt(Hz)噪声密度的THS4521性能更好。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我强烈建议您升级至THS4521 - THS4551的FDA最新版本。 它具有相似的带宽,但失真性能得到了很大改进,具有直流精度规格,并且对您来说更重要-降低噪声(3.3 NV/rtHz)。 已经为此发布了TINA Spice模型。

    THS4521是否可能摆动,从而增加输出噪音?

    您是否使用相同的增益和反馈电阻值以及相同的增益配置来比较THS4521和LMH6551的噪声性能? 1kOhm电阻器在25C时具有4 NV/rtHz的固有噪声,因此电阻器自身在与放大器相似的水平上产生噪声(系统中有4个)。 更大的电阻器还意味着放大器电流噪声将乘以相同的系数,从而导致噪声增加。

    -Samir
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,


    THS4521和LMH6551之间的比较是在相同的电路(相同的rg,RF...)上完成的


    THS4521可能会振荡,这可能是一个解释,但在这些电压水平下很难看到。 THS4521仿真可提供稳定的输出,即使输出到地面的2pf负载也是如此。

    我们刚刚试用了THS4551,这是我们的一个好选择。 但它表现出与THS4521相同的行为:它显示的1.2 噪声比理论预测的多倍(但仍比ths4521显示的1.4 时间噪声多)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    如果THS4521摆动,这将解释噪音的增加。 您是否在放大器输出和示波器输入之间使用了隔离电阻器(以隔离电缆,示波器探头等的电容)?

    请提供您设置的图纸/原理图。

    -Samir
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,


    我们不使用示波器进行测量。

    通过将非常低的噪声源电压源注入模拟输入并处理来自ADC的输出数据来测量噪声。 因此,在执行噪声测量时,板上不存在探头

    ADC噪声是通过短路其输入来测量的,因此我们可以从总噪声中减去它,以获得FDA输入贡献。

    我不能提供任何示意图,因为它们是保密的。

    感谢你的帮助。