This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TINA-TI:TRF37D73增益阶段意外模拟结果

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TRF37D73, LMH5401, LMH6401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/568425/tina-spice-tina-ti-trf37d73-gain-stage-unexpected-simulation-result

部件号:TINA-TI
主题中讨论的其他部件: TRF37D73LMH5401LMH6401

工具/软件:TINA-TI或Spice模型

它可能涉及的对象?

 我正在模拟TIA样品台,并将输出输入到两个TRF37D73 Gaion样品台。  为什么我看不到 TRF37D73组件后的放大。

谢谢

艺术

e2e.ti.com/.../LMH5401_5F00_TIA_5F00_Buff.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艺术,

    感谢您的咨询和提供您的线路。

    我将查看一下,并在本周末或下周初告诉您我的发现。

    此致,
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艺术,

    TRF设备设计 为使用 交流耦合输入进行操作。

    请尝试在LMH5401输出和TRF设备输入之间添加1000pF电容器。

    如果您有任何疑问,请告诉我。

    此致,
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,John!

     谢谢!

    TI是否具有频率响应形式直流到4GHz的增益放大器?

    谢谢


    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    艺术,
    监控高速放大器论坛的产品专家可以就设备选择提出最佳建议。
    我将把你的询问转到该论坛

    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Art,

    可用带宽要求是否高达4GHz或-3dB带宽是否高达4GHz?

    如果带宽为3dB,则LMH5401应能在2V/V差分增益配置中支持直流至4GHz -3dB带宽。 您是否尝试过将LMH5401 TIA Stage与其他LMH5401级级联在一起,以查看您能否实现该性能? 我们还有一个可变增益放大器- LMH6401 -它应该支持从直流到4.5GHz -3dB带宽的频率响应。

    此致,
    Rohit