This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2902:如何连接OP-Amp的参考输入

Guru**** 2568075 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/568808/lm2902-how-to-connect-the-reference-input-for-op-amp

部件号:LM2902

大家好,

我的客户在一个电路板中设计了多个运算放大器,因此他们对每个运算放大器使用相同的参考电压。

然后,参考电压是外部分割的输入电压。

之前,它们通过 一个电阻器从分开的电压连接到每个运算放大器输入。  但他们的最终客户要求 通过每个电阻器将分开的电压连接到每个运算放大器输入。  

因此,他们需要在这种类型的连接中更好的连接。

请告诉我。 我附上了文件,请参阅。

谢谢!

WSe2e.ti.com/.../OP_2D00_amp-referenece-input.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    WS,

    我认为不需要任何电阻器。