This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] VCA822:VCA822过热

Guru**** 2832805 points

Other Parts Discussed in Thread: VCA822

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/567145/vca822-vca822-over-heating

部件号:VCA822

您好,


我正在使用VCA822实施电压控制放大器。 我有两个IC,每次连接并将它们加电到+/-5V和GND 时,IC过热到一定程度,恐怕它们会被破坏。 数据表中没有提及任何可能导致此问题的配置。 我是否缺少某些内容? 当我在数据表中的图77中将IC配置到基本测试电路时,也会发生这种情况。 我用一个10K电位计驱动rg,并将一个8kHz的信号从发电机注入Vin。


此致

Phil Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phil,您好!

    一些建议/意见:

    1.是否有任何不稳定/振荡迹象可能导致供电电流增加和设备变热? 您可以将高阻抗示波器探头靠近设备,查看是否有任何振荡提示。

    2.您是否确保1k反馈电阻器导线尽可能短?

    3.您是否使用一些低电阻端接输入(例如 20欧姆,如图77所示)是否靠近针脚?

    4.您是否在输出处驾驶重载(第37页的计算显示了连接重载时的高接点温度)。

    5.增益控制引脚(VG,引脚2)具有非常高的带宽(通常为200MHz)。 如果您使用直流电压驱动此引脚,请确保使用靠近引脚的盖子将此引脚断开至接地。

    6.将Vref针脚电阻器(20欧姆)更改为较低的值,以查看功率消耗问题/可能的不稳定是否受到影响?

    7.确保您在+/-5V接地引脚旁边有闭合/多个去耦合盖,并且您在主板上使用的是良好的接地平面。

    此致,

    Hooman