This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC555:TLC555数据表上的错误

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/567357/tlc555-error-on-the-tlc555-datasheet

部件号:TLC555

TI工程师,

我希望您同意VOH部分中您的TLC555数据表中有一个错误。

请参阅下面的数据表。

请告诉我这确实是555数据表中的一个错误。  我需要一个经过修正的TI数据表,或者至少需要TI工程师提供的正确的绑定规范,以便我可以继续我的项目。

谢谢你。

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Steve,

    是的,这是TLC555,VDD = 5 V表中的错误。 对于VOH规格,IOH电流级别应为-1 mA,而不是-1 uA。 2016年数据表修订版似乎发生了错误。

    我会告诉我们的营销工程师错误。

    此致,Thomas

    精密模拟应用工程