This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA847:OPA847启用阈值

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA847

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/568737/opa847-opa847-enable-thresholds

部件号:OPA847

您好,

 

我写这封信是关于OPA847上的DIS#引脚。  我特别想用5V推挽式电源来驱动它。   OPA847的电压轨为+/-5V。

 

在这种情况下,如果我将DIS#引脚驱动至5V,那么在VDI > 3.95V时是否会启用运算放大器,在VDI < 1.5V时是否会禁用运算放大器?  

 

根据我对数据表的理解,答案是肯定的;但是,我希望确认。   

 

Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Donald:
    您的解释是正确的。

    -Samir