This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4541:THS4541启用阈值

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/568736/ths4541-ths4541-enable-thresholds

部件号:THS4541

您好,

 

我写这封信是关于THS4541上的PD#销。  我特别想用5V推挽式电源来驱动它。   THS4541的电压轨为+5V和GND。

 

在这种情况下,如果我将PD#引脚驱动至5V,那么当PD#> 1.7V时是否会启用运算放大器,当PD#< 0.7V时是否会禁用运算放大器?  

 

根据我对数据表的理解,答案是肯定的;但是,我希望确认。   

 

Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Don,您回答正确。 >1.7V时,将其 打开,<0.7V时,保证将其关闭。

    -Samir