This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/OPA171:OPA171模拟输出电压未达到轨电压

Guru**** 2526760 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, OPA171, LM318, OPA191, OPA192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/565710/tina-spice-opa171-opa171-simulation-output-voltage-is-not-reaching-rail-voltage

部件号:OPA171
主题中讨论的其他部件:TINA-TILM318OPA191OPA192

工具/软件:TINA-TI或Spice模型

您好,

 

我尝试用OPA171运算放大器模拟定时行为。 它被称为轨对轨输出。

在TINA模拟中,通过+TINA 3.3 和3.3 伏特的对称电源,输出仅达到3.08V。

原因是什么?

此外,当开关再次打开时,模拟停止,83 % 出现错误

感谢你的帮助。

  e2e.ti.com/.../OPA171-sim-trouble.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rene,

    尽管某些放大器被称为轨对轨输入/输出, 它实际上仅指输入端,而不是输出端-任何线性运算放大器都不能使输出到达其导轨,因为这样做将在输出级中不需要电流-这在数据表中显示-参见下文。

    有关更多信息,请观看以下链接下的TI Precision实验室视频:

    此外,我还附加了一个更新的OPA171宏模型-用于您的模拟。

    e2e.ti.com/.../8308.OPA171-BUF.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Marek:

    感谢你的帮助。 就像我写的那样,宏似乎在模拟中不运行。 对于您发送给我的新模型,仿真现在在3 % 停止,并出现错误。

    您能帮我解决这个问题吗? 非常感谢。

    此致,

    Ren é

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Rene:

    Marek本周不在办公室,我会在他外出时尽力帮助他。  您是否可以上传您最近的模拟文件,以便我们查看电路和模拟 结果?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Collin,

    感谢您的回复。

    请在附件中查找文件。

    此致,

    Ren é Fogene2e.ti.com/.../capameasurement-2017.0117万.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好Ren é:

    我已经对您的TINA文件进行了一些调整,以便允许瞬态仿真收敛,修改OPA171本身的模型,重新绘制电路以便更好地理解连接以及更改分析参数。

    TINA提供各种可更改的分析参数,以解决许多仿真问题。 要查看这些参数,请单击"Analysis"(分析),然后单击"Set Analysis Parameters"(设置分析参数)。 由于这是瞬态仿真,我单击右下角的手形图标并加载"瞬态收敛解"设置。

    在此处下载新电路: e2e.ti.com/.../capameasurement-2017.0117万_5F00_iw.TSC

    此致,

    Ian Williams
    线性应用工程师
    精密放大器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ian:

    非常感谢你的帮助。 模拟将会运行,如下所示。 但是...

    您确定OPA171模型反应正常吗? 看看Opamp的Vin(-)的发展。 不可能是,电压立即上升。

    通过应用LM318来观察电路的行为。 您可以看到,5µF Ω 的电容器通过反馈电阻器缓慢充电。

    感谢你的帮助

    此致,

    Ren é

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好Ren é:

    与许多双极输入运算放大器一样,OPA171在其输入引脚之间具有二极管(通常称为背对背二极管)。 请参见下图,该图是从OPA171数据表的7.2 部分复制的。

    当OPA171输入引脚之间的差动电压在任何一个方向超过二极管的正向电压时,一个二极管将变为正向偏置,并直接在输入之间提供低阻抗路径。 这就是OPA171模型中Vin的变化如此之快的方式。 如果我们在每个输入上放置一个电流探头,我们可以看到,由于输入短路,60mA直接输入VIN+和VIN-。

    LM318是一种更旧,更简单的型号,不会对任何输入或输出ESD设备进行建模,因此您不会看到这种现象。 但是,任何带有背对背ESD二极管(大多数双极输入运算放大器)的运算放大器都将显示此类行为。 请记住,此输入电流量违反了10mA的绝对最大额定值,因此您可能需要重新考虑您的应用电路或您选择的运算放大器。 许多高电压CMOS运算放大器(如OPA191或OPA192)没有这些二极管。

    此致,

    Ian Williams