This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC6772-Q1:[LMC6772-Q1]关于最大共模输入电压

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LMC6772-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/568841/lmc6772-q1-lmc6772-q1-about-max-common-mode-input-voltage

部件号:LMC6772-Q1

大家好

您能否回答以下问题? 谢谢。

[1] LMC6772-Q1数据表显示最小共模输入电压在Vs = 5V时为5.0V。

  顺便提一下, 在Vs = 5.3 V时,最小共模输入电压是多少?

[2]如果共模输入电压超过(Vs + 0.3 V),则汇电流应限制在5 mA以下?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Paul:

    第一。 最小共模电压(VCM)不会因电源电压而改变。 共模电压指的是V针脚。

    最小共模电压将为-0.2V,无论V+为5V或5.3V。 最大共模电压将随V+电源的变化而变化。

    最小共模范围电压仍为-0.2V,电源电压为+5.3V。

    2号。 是的。 5mA是最大电流,但建议将电流保持在1mA或更低。

    ESD二极管不是为持续功耗而设计的,如果预期正常操作会出现这种情况,则应添加外部二极管。

    可通过向输入添加串联电阻来限制电流。 应增加预期过压的每伏最小电阻约1千欧。 反馈和分频电阻器可计入此电阻。

    此致,