This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2316:TLVx316转换速率@Vcc=3.3V

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV316

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/568805/tlv2316-tlvx316-slew-rate-vcc-3-3v

部件号:TLV2316
主题中讨论的其他部件:TLV316

您好,支持团队。

我收到 了客户关于TLVx316@Vcc=3.3V转换率的询问。

您能提供任何数据或规格吗?

此致。

Higa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Higa,

    使用3.3V电源电压的TLV316的转换速率应与5V电源的转换速率相同。 我建议您观看 有关 Slew Rate的TI Precision实验室视频,了解更多信息。

    谢谢!

    Tim Claycomb