This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL084:有关耗材导轨中的容差的问题

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/568880/tl084-questions-on-tolerance-in-supply-rails

部件号:TL084

在+/-15V最大电压下操作时,电源滑轨的容差问题。

我们通过+/- 15V电源为运算放大器供电。 该数据表描述了部件的Vcc (+/- 15V)。 它还显示建议的最大工作电源电压+15V -15V。 由于我们的+/- 15V电源对于输出电压设置具有一定的容差,如果电源超过指定的限值(例如5 % 或750 mV),这是否会导致操作问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brandon,

    预期最高为10 % 典型公差。

    10 % 的输出电压为+/-16.5V,恰好在建议最大值和绝对最大值之间。