This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 2GHz带宽,60dB差分放大器

Guru**** 2510825 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH5401, LMH3401, LMH6401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/568388/2ghz-bandwith-60db-differential-amplifier

主题中讨论的其他部件:LMH5401LMH3401LMH6401

支持路径:/Product/开发和故障排除/

它可能关注的对象:

您能否建议使用最佳差动运算放大器/RF放大器 来放大A UV至mV (系数为1000,60dB),并且带宽仍为2G?

谢谢


艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Art,
    这样的放大器,如果遵循传统的增益带宽产品关系,则需要2GHz * 1000 = 2 THz的GBP。 我们没有任何放大器能够在单个阶段完成此操作。 请查看LMH3401,LMH3402 (双通道)和LMH5401。 您可以将这些阶段串联在一起,以实现您所需的规格。

    另一个要考虑的规范是...信号带宽与放大器带宽。 放大器的线性不是很接近其3dB带宽,即大量失真。 如果信号保真度对您很重要,那么我建议您设计放大器,使其带宽至少是信号带宽的3倍。

    -Samir
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Art,

    我会为混合添加更多的零件号。  第一个是LMH6401。  正如Samir所提到的,线性在较高频率下是一个问题,但对于较小的信号幅度,LMH6401的线性可能足够支持2GHz操作。  DVGA的一个优点是带宽在频率范围内是恒定的。  

    您的输入信号是差分还是单端?   

    一旦您开始您的主板设计,最好在输出和输入之间使用某种屏蔽。  凭借60dB的增益和多GHz带宽,该电路将容易出现反馈和振荡。  这是多个阶段的一个好处,因为每个阶段都不太可能获得反馈。  

    此致,

    Loren