This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA191:工作温度

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA191, OPA188, TLE2061

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/568333/opa191-operating-temperature

部件号:OPA191
主题中讨论的其他部件: OPA188TLE2061

您好,

您是否有用于OPA191的-55C操作部件号?

谢谢

Shihab。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Shihab:

    我搜索了TI产品,但没有找到指定为-55 C低端工作温度的OPA191版本;-40 C是其最低温度。 OPA188是否是一个考虑因素? 它指定为-55 C的工作温度,具有类似的电气规格。

    此致,Thomas

    精密运算放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢Thomas的回复,

    我试图更换TLE2061MD。 与TEL2061相比,OPA191具有较低的静态电流规范。 它还可以驱动高负载。

    您能否提供具有以下规格的运算放大器?

    GBWP:~2.5MHz

    电源:+/-15V

    温度范围:-55至+125C

    静态电流:<390uA

    输出驱动:20mA (超过工作温度)。输出摆动应能与1.5V电源导轨配合使用。

    在负载方面减少AOL应优于TLE2061。

    谢谢!

    Shihab。