This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA333:参考设计问题

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/568538/opa333-reference-design-quesiton

部件号:OPA333
主题中讨论的其他部件: Tida-0.0639万

您好,

        下面是 TIDA-63.96万 -V单向电流感应设计。 但我有一个问题作为结构图。 OPA333是否支持600V共模范围? 为什么直接输入600V直流总线OPA333? 谢谢你。

巴西

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Patrick:
    遗憾的是,这种设计的作者似乎没有使用连接点,这使得理解原理图有点困难。 尽管如此,我们的想法是,OPA333由600V总线供电,而齐纳则提供V-。 然后使用FET对输出进行接地参考。 OPA333数据表中的图30显示了同样的想法。 也许数据表中的数字会使它更加清楚。