This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA282:CMRR频率响应高达1MHz

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: INA282

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/567570/ina282-cmrr-frequency-response-up-to-1mhz

部件号:INA282

尊敬的团队:

请问您是否可以共享高达 1MHz的INA282 CMRR频率响应? 在数据表中,它仅显示为100kHz。

例如,在350kHz频率下,CMRR是什么?

谢谢你。

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Ting:

    我将联系设计,看看我们是否有此信息可供您使用。 我很快就会跟你跟进。

    卡罗勒斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Ting:

    我已经接触到设计,但遗憾的是,我们没有将INA282的特性描述为超过100kHz的CMRR。 该部分最低增益设置的有效带宽为10kHz,因此我们将此点之外的十年特征描述为显示CMRR的影响, 但我认为,由于该部分的收益已被充分减少,以致超过这一阶段无法使用,因此它们没有超出这一范围。

    如果我想问,您为什么关心高频的共模?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carolus您好!

    感谢 您的及时回复。

    我对它进行了测试,发现INA282即使在高于500kHz的高频率下也具有良好的CMRR。

    客户使用INA282作为高侧电流感应,且所监控的Vbus不干净。  

    谢谢你。

    此致,