This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2254:第二级放大饱和低于我的预期

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV2254

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/568040/tlv2254-second-stage-amplification-saturates-below-what-i-would-expect

部件号:TLV2254

目前使用两个级联放大器,并在极低的电压下馈入。 第一级增益设置为84,第二级增益可使用数字电位计进行更改,以确保根据我们使用的源调整电路,从而提供最佳范围。 调谐后,数字电位计已设置且没有变化。第二级增益可设置在7和67之间。 此电路适用于我们制造的大多数输入源,但如果输入源位于较高端, 第二级的增益是在低端,我们发现第二个放大器似乎在我们预期之前饱和。通常它在大约2.8V时饱和, 但是,随着较低的第二级增益,我们发现它在大约2.1V (3V电源电压)时饱和。

我们使用的是TLV2254芯片,并且在放大器的-'ive输入上有一个电压,以提供一个小的偏移。

我们有什么想法出错了吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt,

    听起来就像在第一级具有大输入电压和大增益,您正在超出第二级放大器的共模输入限制。 对于3V单电源配置,TLV2254的共模输入范围为0.3 至2.2V (典型值),这意味着如果您对第二级的输入超过2.2V,放大器将停止线性操作,并在2.2V时饱和。 当您保持在线性输入范围内时,饱和电压将由运算放大器的输出限制决定,这就是您通常看到2.8V的原因。 如果您想对这些参数进行更详细的解释,我建议您查看 TI Precision Labs的“输入和输出限制”部分。  希望这能回答您的问题!

    此致,

    Zak Kaye

    精密运算放大器应用工程师