This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA200:放大器的响应时间,从输入(VIN+/VIN-)到Vout (PIN2)

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: INA200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/568368/ina200-the-response-time-of-amplifier-from-input-vin-vin--to-vout-pin2

部件号:INA200

大家好,

 我们是否具有INA200的规格类似放大器响应时间?

 出现过电流情况时,客户需要获得小于1us的输出信号,但INA200数据表中没有此类规格。

此致,

尼克·戴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Nick:

    我们不描述INA200输出的传播延迟。 这是因为它的输出与内部的比较器不同,是基于线性值范围,而不是简单的逻辑高。 相反,我们描述了转换速率(1 V/us) 和输入的步进响应。 如果您查看数据表的图12-16,您可以看到该零件对多个增益变体上各种输入的响应。 借助现有的转换速率,您的客户应该能够轻松确定输出从启动电压上升到新电压所需的时间,因为输入端发生变化。

    如果您需要其他信息,请告诉我。

    卡罗勒斯