This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2340:步进响应异常振荡

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2340, OPA2320, OPA388

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/568163/opa2340-step-response-abnormal-oscillation

部件号:OPA2340
主题中讨论的其他部件: OPA188OPA2320OPA388

大家好,团队

客户O-Net刚刚发现OPA2340的输出振荡异常。

它仅用作缓冲器,具有到IN+的步进信号,具有IN-连接和OUT,无负载测试。

我在Precision Labs测试板,电路5上对其进行了测试,问题重复出现。

振荡将在步进响应时出现,输出稳定后5 us。

您能否帮助检查引起这种振荡的原因?

我还尝试了其他几种设置,但看不到它,例如,增益=10,或100Ohm RL。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harson,

    您所描述的不是振荡,而是将输出驱动到导轨后所需的已知恢复时间。  即使输入共模电压实际上是轨对轨电压,输出也不能一直跟随到两个轨。  尝试将输出驱动到任一导轨将对其中一个输出晶体管进行三级编码,并导致输出级内的一个内部节点崩溃。  当输出从导轨驱动时,它会使折叠的节点在5us左右完全从非线性条件中恢复,当节点在其最终值上沉降时,您在示波器图片上看到的突发噪声。

    防止出现这种情况的最佳方法是不要将输出驱动到比数据表中指定的更靠近滑轨的位置。 另一种方法是将输出中的下拉电阻添加到额外的负极电源,以便吸收静态电流和任何可能的负载电流。 这样,输出级中的晶体管无需携带任何电流,从而使输出到达导轨,同时保持其线性操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Marek

    感谢您的解释。 我测试了OPA1.8817014亿,它们不显示此恢复。

    我重新测试并更改OPA2340的输入,并使用一些直流偏移来验证您的解释,如果启动后没有驱动到0V,输出是良好的。

    我们遇到的情况是客户测试AD8616,这不是同一测试的恢复时间。

    客户电源为单个3.3V。

    O-net正在尝试使用OPA2320进行测试。 有什么方法可以指导我们哪种放大器没有显著的恢复?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    OPAx340是一款具有二十年历史的轨对轨输出运算放大器,设计使用不同的输出级拓扑,可驱动非常大的电容负载,但它主要用于解决此处讨论的过载恢复问题。 您提到的所有其它运算放大器的使用寿命均不足十年,并且使用不同的输出级- Monticelli AB类输出级-在引入OPAx340时,该级处于专利保护之下。 Monticelli输出级无法驱动如此多的电容负载,但它不会受到此处讨论的延迟过载恢复时间的影响。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Marek
    感谢您的善意帮助!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    OPAx340仍被许多客户使用,对于单电源系统客户来说,<1mV轨对轨输出的功能是一个显著的优势。
    我见过很多客户喜欢此功能。
    对于我看到的较新的放大器,大多数情况下不支持此功能,OPA388最接近。