This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LMH6554:如何模拟电流反馈全差动放大器的开环互阻抗(LMH6554)

Guru**** 1956055 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LMH6554
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/567600/tina-spice-lmh6554-how-to-simulate-open-loop-transimpedance-for-current-feedback-fully-differential-amplifiers-lmh6554

部件号:LMH6554
主题中讨论的其他部件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI或Spice模型

您好,

我有疑问。

[Q]

请告诉我如何为电流反馈全差动放大器(如LMH6554)模拟开环互阻抗。

我在sboa095中找到了当前反馈运算放大器的模拟方法。

但我不能将其应用于CFB FDA。

此致,

Hiroshi Katsunaga

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    广山
    我已向产品线询问有关设备输入阶段设计的一些详细信息。
    当我有了该信息后,我将设置一个TINA SIM并将其附加到此线程。
    希望我们能在本周结束前回答您的问题。

    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    广山
    在与我的同事交谈后,现在可以清楚地看出,模拟和电路将取决于实际设备的内部拓扑,而不是模型或模拟器的详细信息。 因此,我将您的主题移至高速放大器论坛,产品专家将能够回答您的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,John-San,

    感谢您的快速响应。

    好的,我理解你的评论。

    我将等待产品专家的回答。

    感谢您的合作。

    此致,

    Hiroshi Katsunaga

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Zol_5F00_Method1.TSCe2e.ti.com/.../Zol_5F00_Method2.TSCHiroshi-san

     附件中提供了两种执行此操作的方法。 方法2似乎更准确。

    -Samir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Samir,

    感谢您的快速响应。
    好的,我了解您附加的方法。
    我的理解在您的信息中变得很清楚!

    感谢您的合作!

    此致,
    Hiroshi Katsunaga
x 出现错误。请重试或与管理员联系。