This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA128:INA128最大偏移漂移公式

Guru**** 2534260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/568106/ina128-ina128-max-offset-drift-equation

部件号:INA128

U级零件的最大偏移偏差等式表示为+/- 0.5 +/- 0/G UV/C

这是否正确?  这意味着漂移与收益无关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Carl,您好!

    根据我的电子邮件,漂移规格的第二个术语应为"20/G",而不是"0/G"。 我将提出一个请求,要求更正数据表。

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Pete,

    感谢您的澄清和纠正措施。