This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:TINA-TI或Spice模型
尊敬的TI:
当我在频率响应曲线上模拟基于OPA847和TINA的TIA时, 200MHz上有一个峰值。
我用电流源和电容器来模仿PIN 光电二极管,来自hamamstsu的5972。
所以我想问一些关于峰值的问题
为什么峰会出现在 频率响应曲线上?
2,有多少成分与峰有关系?
如何确定峰的频率和振幅?
请解释一下理论,
如果你能给出 一些数学 公式,那就太好了。
非常感谢
Xin,
我不知道您为什么 得到您的回复。 我已将您的电路输入TINA-TI,但我无法得到响应。 如果可以,请将您的模拟文件发送给我,以便我从此处进行评估。
在查看您的电路时,您可能需要改变一些事情。
您应该拥有的电路图类型是:
您正确地将光电二极管作为电容器和电流源,以用于模拟。
您可以考虑使用TI设计站点来创建电路。 我建议您通过 单击 左侧菜单中的运算放大器来访问WEBENCH的放大器设计站点。 您可以在 www.ti.com的登录页面上找到此面板
单击“开始设计”后,选择光电二极管(互阻抗)放大器,零反向偏置。
在下一个视图中,更改以下内容
参考电压=最小输出电压至-2V
最大输出电压至2V
TIA带宽达10 MHz
最大光电二极管电流为1 mA
单击"创建放大器设计"
您会发现屏幕上显示了放大器列表。 在表的左上角输入OPA847,您将看到对该放大器的排序。 要继续,请单击"打开设计"。
祝你好运。 如果您有任何其他问题,请联系我。
您好Xin:
峰值峰值的原因是相位余量不足,而这又是放大器环路增益行为的结果。 有关如何稳定TIA的详细信息,请参阅下面的两部分博客系列。
这种特殊情况的一个细微差别是,OPA847是一个解补偿放大器,换句话说,它在单位增益配置中不是稳定的。 这意味着放大器非显性极在其开环增益(AOL)超过0 dB之前出现。 这使得分析变得更加复杂,并且没有封闭的公式来确定放大器的稳定性。 在这种情况下,我通常会绘制放大器AOL和噪声增益,并使用移动极和零来进行游戏,以获得正确的响应形状。
回答您的问题:哪些因素会影响形状;有几个因素(在博客文章中列出)会影响环路增益,从而影响频率响应形状。
例如,我可以将反馈电阻从1千欧提高到3千欧(其他所有电阻保持不变),从而移动极和零的位置并减少峰值。
2.我可以将反馈电阻保持在1kOhm,而将反馈电容提高到 1pF,并在几乎没有峰值的情况下获得类似的结果。(您应该尝试这种组合...对于频率响应,峰值极小,且仍> 300 MHz闭环带宽)
e2e.ti.com/.../what-you-need-to-know-about-transimpedance-amplifiers-part-1
-Samir