This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4251:OPA4251UA最大输入偏移电压

Guru**** 2652535 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA251, OPA241

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/566505/opa4251-opa4251ua-max-input-offset-voltage

部件号:OPA4251
主题中讨论的其他部件:OPA251OPA241

您好,

请告诉我OPA4251UA的最大输入偏移电压。
客户想知道"Ta = 25°C "和"Ta =–40°C至+85°C"处的信息。
客户状况为"对比=28V (单电源)"。


此致,
Shimizu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

     这个问题的进展如何?

    此致,

    Shimizu

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shimuzu您好!

    我们不为OPAx251器件提供最大偏移电压或最大偏移电压漂移。  如果客户需要最大规格,则应使用OPAx241器件,这些器件具有更好的典型规格以及偏移和漂移的最大值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shimuzu您好!

    我在上一封邮件中犯了一个错误。  OPA241针对低压电源电压进行了优化,而OPA251针对高压电源进行了优化。  因此,OPA241具有用于+OPA- 2.7 +5.5V低电源电压的最大偏移和偏移偏移规格,而OPA251具有接近+/-15V高电源电压时的最大规格。  

    因此,当使用+28V电源(与+/-15V双电源非常相似)时,请使用OPA251数据表中的第二个规格表。  我已将其复制到下面以供参考,并列出了最大规格。