This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH3401:2GHz TIA应用

Guru**** 2581595 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH3401, LMH5401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/567715/lmh3401-2ghz-tia-application

部件号:LMH3401
在“线程: LMH5401”中讨论的其他部件

它可能关注的对象:

 

 LMH3401 是否可用作2GHz TIA,输入范围为4.5nA至500nA?

谢谢

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Art,


    LMH3401具有片上射频和rg电阻器,不能配置为TIA。  LMH5401构建在相同的内核上,没有片上增益设置电阻器。  我已使用光电二极管将LMH5401配置为TIA,并取得了良好的成功。  我使用的二极管可以获得大约1GHz的带宽 。  我的电路的带宽受二极管电容的限制。  您需要在放大器输入上有非常小的电容才能获得2GHz的带宽。  

    您需要能够从宽带噪音中提取信号。  我们当前的噪声为3.5pA/rtHz。  如果将此噪声集成在2GHz以上的带宽上,则当前噪声为157nA。  根据您的信号频谱,您可能能够从该噪声中提取信号。

    此致,

    Loren



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Loren!

    感谢你的帮助。
    请原谅我缺乏知识,但您是否碰巧为LMH5401配置了TINA模拟作为TIA?
    我们的光电二极管电容为.65pF,在ADC之前,TIA的输出需要介于5mV和700mV之间。 我想在实施之前模拟这种情况。

    谢谢

    艺术
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../LMH5401_5F00_TIA_5F00_3.TSCHiLoren!

     配置为TIA的LMH5401能否通过单个3.3V或5V电源工作。  由于某种原因,我的模拟无法使用单源电源(请参阅附件)。

    谢谢

    艺术