This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2904:LM2904和LM2904A有何不同

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2904, LM2904V

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/567531/lm2904-what-is-different-between-lm2904-and-lm2904a

部件号:LM2904

大家好

LM2904和LM2904A有何不同?

在数据表中,仅提供了有关LM2904和LM2904V的信息。

我们只能在可订购设备列表中找到LM2904A。 例如LM2904AVQDRG4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Seasat,

    “A”后缀提供更紧密(更好)的VIO范围。

    "V"后缀提供更高的最大VCC电压范围和更好的IIO规格。