This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA134:线路处于阶段运算放大器

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/566344/opa134-line-in-stage-op-amp

部件号:OPA134

需要帮助计算阶段运算放大器,反向运算放大器,单电源+12V中的通用线路

此阶段应接受来自各种音频线路输出的输入音频信号。

由于线路输出输出电平通常在0.3 和1.2 VRMS之间变化根据阻抗,没有标准,该级可能没有整体增益,即运算放大器可以用作单位增益缓冲器(电压缓冲器),也可以具有最小增益,在输出上限制为2V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Wilson,

    一个选项是缓冲反向运算放大器(音频线路输出的输出)的输入,以便反向放大器的增益保持恒定,所有将连接到电路的源阻抗都保持不变。

    谢谢!

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    在这种情况下,什么是合理的输入电压限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Wilson,

    可用的输入电压取决于电路增益和参考电压。 输出电压使用以下公式计算。

    输出电压=输入电压(-R2/R1)+参考电压(1+R2/R1)

    最大输入电压是不会导致输出电压超出 设备的输出摆动规格的电压。 在您使用12V单电源的情况下,输出摆幅为2.2V至9.5V,负载为600欧姆。

    谢谢!

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢你的帮助。

    您能否建议使用参考电压:例如,我需要参考电压= 1.8V:如何计算电源和接地之间的电阻器电压除法器以获得此1.8V电压?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wilson,

    通过将电源电压向下除以分压器,可以产生1.8V的Vref。 在线提供了许多计算器,它们将计算电压分配器的电阻值,并给出所需的输出电压和输入电压。 请参阅 TI提供的分压器计算器。

    谢谢!

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tim,

    什么是Vterm以及如何设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Wilson,

    在线提供了许多有关如何为设计调整零部件大小的信息。 请通读 面向所有人的运算放大器,搜索 我们的TI设计,并观看 我们的TI Precision实验室 视频。

    谢谢!

    Tim Claycomb