This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4304:THS4304数据表混淆

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/567505/ths4304-ths4304-datasheet-confusion

部件号:THS4304

您好E2E:

我希望您能澄清THS4304数据表中的一些混淆。  

在第6页的转换速率规格上,显示有相同的参数,结果不同。  一个列出为675V/us,另一个列出为750V/us。  您能解释一下吗?  这是最低规格还是最高规格?

谢谢!

拉塞尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Russell,
    你说得对,这里有一个打字错误。 675 V/us规格适用于2V脉冲,而750 V/us适用于1V脉冲。

    -Samir