This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226:Vbus阻抗变化

Guru**** 2928100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/567171/ina226-variation-of-vbus-impedance

部件号:INA226

你(们)好

让我继续下面的一个问题。

它可以提供Vbus阻抗830Kohm能够+/- 30 % 关闭。

我们是否认为阻抗误差在30 % -40C <Ta <125C且0V < Vbus <36V时为+/-V?

(这意味着阻抗的变化范围是581千欧到1078千欧?)

BestRegards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,na na78,

    我今天与设计经理讨论了这个问题。 他说,830k电阻器的容差是+/- 15 % 容差;+/-25ppm/C在温度上漂移,而不是+/- 30 %。

    希望这能有所帮助!
    此致