This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM324:线路环境

Guru**** 2939880 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/566066/lm324-line-egulation

部件号:LM324

我正在使用线性电压调节器的概念设计电子压力调节器。此处的传递元件是比例阀和来自输出压力传感器的反馈电压。微控制器的设定点为Vref (参考电压)。我设计了误差信号放大器来控制压力,而不考虑参考电压。输出压力调节良好。但在改变输入压力时,输出压力会改变(例如,电压调节器中的线路调节)。

我需要帮助来补偿线路调节,以克服此错误。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Srinivasan,

    听起来,放大器正在将值的"电阻"调节到固定水平,而不是输出压力。
    输出压力是否有负载? 这意味着气体从调节器的输出流出。
    该值可控制流量,但不一定能清除多余的压力。

    反馈应考虑输出压力和外部固定标准。
    然后更换阀门以保持输入平衡
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    输出为闭环。它包含倒角。需要根据用户要求的级别调节倒角压力。

    我发现这个误差信号放大器的问题是线路调节不良(如线性调节器线路调节)。您能建议如何补偿

    线性放大器中的线路调节。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Srinivasan,

    管路调节是否只是管路压力快速变化时的问题,还是输入压力变化缓慢时的问题?