This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV341:SHDN信号转换时的弹出或咔嗒声噪音

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV341

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/566480/tlv341-pop-or-click-noise-at-the-shdn-signal-transition

部件号:TLV341

大家好,

我的客户正在考虑使用TLV341作为麦克风放大器,并询问我在SHDN信号转换时的弹出或咔嗒声噪音。 此设备中是否实施了这些噪音预防功能?

提前感谢。
Nobuhiko Wasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nobuhiko-san

    在关机模式下开机应是无弹出的。
    当输出达到高阻抗时,在通电时关闭应该是正常的。
    在通电时退出关机可能会弹出,因为输出很快就会激活(5us)。

    设计会影响爆裂声。 尝试进行设计,以便在退出关闭时,放大器不必对输出电压进行校正。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ron,

    谢谢你。
    您的意思是,将放大器的输出节点拉至高阻抗电压水平可以消除杂音,对吗?
    让我向客户推荐一下。

    此致,
    Nobuhiko Wasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nobuhiko

    是的,这将很有帮助。