This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL084:大偏移-缓冲器配置-无法识别低电压信号

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TL084, LM324, LM2902

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/566305/tl084-large-offset--buffer-configuration--not-recognising-low-voltage-signal

部件号:TL084
线程中讨论的其他部件: TMS320F2.8069万LM324LM2902

您好,

我从控制器输出PWM信号,通过LPF将其传递,使其像DAC一样工作。  

步骤2:通过缓冲区传递此输出(TL084)

步骤3:通过增益放大输出3 (TL084)

问题:2级输出 (缓冲器输出)对于较高电压信号工作正常。 但当信号低于2V 时,它输出恒定的1.96 电压(Ofset?/)。

在第2阶段中,我应该如何获得与2伏以下信号输入相同的输出。 (运算放大器的VCC是+12V -单电源)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Siddharrth,

    输入共模范围的下端为4V (相对于VCC-引脚)。
    通常,共模范围较低,但某些器件可能具有较大的JFET阈值电压,因此最好保持输入电压为4V,大于接地(器件的VCC-引脚)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的回复。

    任何运算放大器的输入下限 为-vs + VCM(LO)。

    (参考 :http://www.analogue.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-041.pdf)。

    我的电路中的-vs为0V。

    +VCM (LO)无法在TL084数据表中找到此信息。

    (参考: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl084.pdf)

    根据您的响应,始终 无法使用 来自控制器TMS320F2.8069万的信号保持高于4V的输入电压(Vcc为3.3V)。 我想在ADC之后使用运算放大器作为缓冲器来实现高输入阻抗。 另请详细说明如何达到运算放大器可以理解的最小输入电压(当数据表中未提及VCM (LO)参数时)。

    Siddharth Gupta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的回复。

    任何运算放大器的输入下限 为-vs + VCM(LO)。

    (参考 :http://www.analogue.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-041.pdf)。

    我的电路中的-vs为0V。

    +VCM (LO)无法在TL084数据表中找到此信息。

    (参考: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl084.pdf)

    根据您的响应,始终 无法使用 来自控制器TMS320F2.8069万的信号保持高于4V的输入电压(Vcc为3.3V)。 我想在ADC之后使用运算放大器作为缓冲器来实现高输入阻抗。 另请详细说明如何达到运算放大器可以理解的最小输入电压(当数据表中未提及VCM (LO)参数时)。

    Siddharth Gupta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Siddharth,

    在数据表中的两个表中指定的通用模式。

    对于0V至3.3V的输入信号和0V至9.9V的输出(使用12V电源),我建议选择另一个运算放大器。

    还需要哪些其他要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我的要求:

    1. OPAMP (12V电源)用作-0至3.3V直流信号的缓冲器

    2.运算放大器(12V电源)(0至3.3V)-->(0至10V)

    请求建议一个四路运算放大器封装IC,以满足这些要求。

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Siddharth,

    LM324或LM2902是同一部件,具有不同的温度规格。
    当负载端接至接地或漏电流非常低(<12uA)时,可以在接近接地的位置输出。