This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA551:是否将引脚1,4,5连接到V-?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/567094/opa551-connect-pins-1-4-5-to-v--or-not

部件号:OPA551

规格的第3页显示我应该将引脚1,4和5连接到V-,但第17页的注释建议不要连接。

它模糊地说,这将 导致性能下降。  这是什么意思?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark,您好!

    OPA551引脚1,4和5内部连接到金属封装引线框。 这些引脚的每个 连接点都位于不同的角上。  引脚4被指定为PG上的主电流载波的原因。 17与通过 此引脚引导电流流出有关  ,此引脚似乎可产生最佳性能。 如果引脚1和5连接到单独的浮动铜热质量,则主电流 不能流过它们,并被迫流过引脚4连接。  

    虽然我找不到关于上述性能降低的任何具体信息,但我怀疑这与运算放大器的失真性能有关。 如果针脚1,4和5连接在一起,我不会期望有太大的变化,如图 34个节目。

    此致,Thomas

    PA -线性应用工程