This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226:Vbus和更新时间问题

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: INA226

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/566933/ina226-questions-for-vbus-and-updating-time

部件号:INA226

你(们)好

请你告诉我以下的答案。

1.
此设备可以感应0V至36V的总线电压。
VBUS输入引脚具有830kohm阻抗,因此如果串联插入电阻器,它将充当分压器。
在上述使用案例中,是否可以测量超过36V的总线电压?
还是会造成负面影响?

二.
转换时间和平均值数的组合是否有任何限制?
我假设更新时间最长,如下所示。
VBOSCH,VSHCT -> 8.244毫秒
平均值-> 1024

BestRegards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,na na78,

    1.如果您有兴趣使用INA226测量高于36V的电压,请参阅以下TI设计。 第6页和第7页介绍了添加外部电阻器时Vbus引脚中的分压器。
    www.ti.com/.../tidu849.pdf

    2.没有限制,但有权衡。这取决于应用要求。 请参阅数据表第13页。 本节对这两种设置的组合和折衷方法进行了很好的解释。
    www.ti.com/.../ina226.pdf