This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2134:禁用电路

Guru**** 2872490 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC2274, OPA2134

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/566636/opa2134-disable-circuit

部件号:OPA2134
主题中讨论的其他部件:TLC2274

您好,

请查看随附的环形图。 您对它的看法。

我认为这是危险的,因为我们 可以在 没有电源电压的情况下在输出端有电压

基本上,我们需要一个可编程的treshold值,该值在UC不运行时具有默认值。

我们还需要一个可以适应高温设计的解决方案,但我们没有找到能够实现此功能的放大器。

电路显示TLC2274,但如下文所述,我们要使用OPA2134。

此致,

Katharina

e2e.ti.com/.../new_5F00_Threshold.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Katharina,您好!

    如果在电源关闭时,输出端预期会有电压,则建议使用某种保护电路。 我建议您查看 我们的TI Precision实验室 培训视频,了解有关静电放电(ESD)和电气过应力(EOS)的一些推荐保护电路。

    您需要放大器在什么温度范围内工作?

    谢谢!

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tim,

    对于高温机型,我需要它在高达150C的环境温度下工作。
    关闭FET的电源,您认为正常吗?

    此致,
    Katharina
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Katharina:

    我仍然建议在电源上使用一些TVS二极管,以便在输出上有电压时电流可以流回地。

    谢谢!

    Tim Claycomb