This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1200:AMC1200 -最小和最大压差和压差输入电阻和压差;

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/566795/amc1200-amc1200---the-min-and-max-of-rin-differential-input-resistance

部件号:AMC1200

您好,
我有一个关于AMC1200的问题。

请教我Rin的最小值和最大值"差分输入电阻"。

25C       28kohm±*%?
-40~105C 28千欧±*%?

我附加一个文件。

e2e.ti.com/.../AMC1200_5F00_Error_5F00_calculation.pdf

用于确认“R2 << Rin”。

此致,
DICE K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Dice-K:

    在生产过程中未按照最小/最大规格测量Rin,这就是为什么只给出典型值的原因;其值与温度无关。 Rin值基于Cdiff和Fclk,如图31所示。 Cdiff和Fclk中的批量变化可能导致Rin的变化约为+/- 5 %。