This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC27L2:关于具有TLC27L2和OPA2244的电位静态电路

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC27L2, OPA2244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/566274/tlc27l2-about-potentiostatic-circuit-with-tlc27l2-and-opa2244

部件号:TLC27L2
主题中讨论的其他部件: OPA2244

你(们)好

气体传感器为"Membrapor O2/M-100"

e2e.ti.com/.../O2_2D00_M_2D00_100.pdf

e2e.ti.com/.../Application_5F00_Note_5F00_MEM2_5F00_Oxygen_5F00_Sensor_5F00_2.pdf

和偏置电压要求为600mV。

我在下面附上了测试文件,其中包括原理图和测试脉冲。

e2e.ti.com/.../O2_5F00_M_2D00_100_5F00_Membrapor_5F00_bias_5F00_voltage_5F00_Review_5F00_Report.pdf

[案例1 - TLC27L2]

1.当偏置电压为600mV时,TIA输出非常不稳定。

2. 当偏置电压为400mV时,TIA输出有点不稳定。

3.但气体感应器需要600mV偏置电压。

[案例2 - OPA2244]

1.当偏置电压为600mV时,TIA输出看起来很稳定。

[问题]

1. TLC27L2与OPA2244有何区别?

2.为什么会出现此问题?

3. 电位电路中OP-AMP的关键规格是什么?

4.如果我使用OPA2244,是否有任何副作用?

请告诉我并帮助我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,SS:

    请参阅我的评论和问题以及您的原文。

    [案例1 - TLC27L2]

    1.当偏置电压为600mV时,TIA输出非常不稳定。 这是一个嘈杂的输出,还是输出显示振荡?  

    2. 当偏置电压为400mV时,TIA输出有点不稳定。

    3.但气体感应器需要600mV偏置电压。

    [案例2 - OPA2244]

    1.当偏置电压为600mV时,TIA输出看起来很稳定。

    [问题]

    1. TLC27L2 与 OPA2244有何区别

    TLC27L2是一种超低功耗CMOS运算放大器,典型工作电流为10 uA。 OPA2244是低功耗双极运算放大器,典型工作电流为50uA。 它们的电气规格互不相同。  

    2.为什么会出现此问题?  

    如果不稳定问题是振荡问题,则是电路中两个不同运算放大器存在的相位裕度差异问题。 由于它们的设计非常不同,它们的复杂输出阻抗(Zo)特性和驱动电容负载的能力也不同。 比较 数据表PG上的OPA2244小信号过冲与负载电容图。 8, 以及数据表PG上的TLC27L2相位裕度与电容负载。 25和 图41。 电容负载和测试电路的影响,显然TLC27L2不能驱动与OPA2244一样大的电容负载,并且保持稳定。  

    您提到TIA的输出是您观察不稳定的地方。 您在电路的该点连接了哪种电缆或布线?

    3. 电位电路中OP-AMP的关键规格是什么?

    O2气体传感器的数据表未提供有关三个内部元件的大量电气信息。 这并不能帮助我们了解它给运算放大器带来的负载类型。 我们知道一些气体传感器,例如硫化氢检测器,会对运算放大器产生非常高的电容负载,从而导致不稳定的状况。 这可能是氧气传感器的情况。

    4.如果我使用 OPA2244,是否有任何副作用?  

    除了更高的工作电流外,我认为在应用中应用OPA2244没有任何缺点。 与TLC27L2相比,OPA2244可提供更高的直流精度,更低的噪声和更宽的带宽性能。

    此致,Thomas

    PA -线性应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,SS:

    您是否可以提供  您的氧传感器电路的实际电路图? 我需要查看部件值,以及  您的电路中是否有任何  与 传感器制造商建议的电路不同的地方。  

    此致,Thomas

    PA -线性应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Thomas。

    我随附的文件包括TIA输出的Shematic和测试结果。

    e2e.ti.com/.../3858.O2_5F00_M_2D00_100_5F00_Membrapor_5F00_bias_5F00_voltage_5F00_Review_5F00_Report.pdf

    检查此文件。

    U1B是电位振幅放大器,U1A是TIA。

    TIA输出非常缓慢 ,摆动缓慢。

    但OPA2244运行良好。

    重点是为什么会出现这种情况,为什么TLC不是很好?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,SS:

    今天,我收到了TI韩国FAE Ethan Kim关于此问题的直接询问。 我正在审查报告,一旦 我们了解 了报告中提到的行为,我将提供反馈。 他会收到我更多的问题,他一定会把这些问题传给你。

    此致,Thomas

    PA -线性应用工程