This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA225:需要了解低侧双向测量的INA225输出性能

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: INA225

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/566562/ina225-need-to-know-the-ina225-output-performance-for-low-side-bidirectional-measure

部件号:INA225

您好,专家,

对于以下情况,请注意低于INA225的输出响应。

--低压侧测量

—双向

-2.5V应用于参考引脚

我们能否获得与 图44中提到的INA225数据表相同的性能?

((输出升至高于正差分输入信号的参考电压,并降至参考电压以下
负差分输入信号的电压。)))

请注意。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eric,

    方向操作取决于REF终端的配置方式。  用于测量一个方向的电流,通常只有REF接线端子连接到接地。  通过向REF端子施加电压,可以测量双向流动的电流。 您可以在低侧和高侧进行生物测量。  

    因此,如果为参考引脚应用2.5V电压,您将看到与图44类似的性能。  

    此致,

    Mayrim