This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2901-N:LM2901的瞬态反向Vcc

Guru**** 2766765 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/566637/lm2901-n-transient-reverse-vcc-of-lm2901

部件号:LM2901-N

请告诉我下面的Vcc<GND瞬态条件的情况。

①When瞬态时间非常短(例如,10ns),这是否可能造成损坏?

②If无损坏,“GND-Vcc”和瞬态时间是否有公差规格?

【背景】

・客户正在使用Vcc:+15V和GND:-15V

・当-15V电源因客户事故而损坏时,他们暂时担心Vcc移动Vcc<GND。

此致,

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Satoshi:

    损坏可能发生在微微秒内。 没有规定损害的"时间"限制。 这一切都是关于耗散的能量。

    对于此器件系列,最糟糕的做法是将任何引脚放在GND引脚下方,因为该器件没有内部ESD钳位二极管。 内部ESD二极管为反向电压提供定义的路径。 由于此器件没有ESD二极管,内部片接和主体二极管吸收电流-这是不好的。

    在实际应用中,快速脉冲(<10ns)通常会被旁通电容器软化-假设它是陶瓷的并且靠近电源引脚。

    如果他们预期会出现这种错误情况,则应在接地的每个电源上放置一个外部肖特基钳位二极管,以将任何反向电源瞬变电压夹持为小于-300mV。 二极管还可防止电源"浮动"或通过电路路径被另一电源反向拉动。

    此致,