This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3202:THS3202:放大器工作不正常

Guru**** 1950750 points
Other Parts Discussed in Thread: THS3202
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/566529/ths3202-ths3202-amplifier-not-working-properly

部件号:THS3202

您好,

我们正在使用带ADSL拓扑的THS3202放大器,

我们根据THS3202数据表中推荐的原理图设计了驱动器,

THS3202输出出现失真。

任何建议.

谢谢,此致,

Arunkumar K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    1.您所指的电路原理图是什么?

    2.您使用的是EVM还是您自己的主板之一。 在测试过程中,放大器的第2个通道正在执行什么操作。

    3.您的测试频率是多少? 您是否有示波器...它是否视觉失真?

    4.放大器消耗的静态电流是多少?您是否在直流电下进行了测试,以查看放大器是否按预期工作? 我会先进行直流增益测试并确保这一点。

    我最近使用多个THS3202设备进行了一些测试,但没有发现任何视觉失真或其他情况。 失真编号与数据表规格相符。

    -Samir
x 出现错误。请重试或与管理员联系。