This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4130:定义输出电压摆动

Guru**** 2867040 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/566462/ths4130-output-voltage-swing-defined

部件号:THS4130
thS-4130的数据表未明确输出电压摆动的定义:
1)是任一输出的峰值输出电压
2)是输出之间的电压
谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Chris,
    输出电压是每个输出的峰值电压。 因此,在25C,+/-5V电源下,每个输出可以摆动2*3.7V=7.4Vpp,这将成为7.4 的差动输出*2=14.8Vpp。

    -Samir