This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO124:可能的文档错误ISO124/数据表

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO124

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/566430/iso124-possible-documentation-error-iso124-datasheet

部件号:ISO124

大家好,

ISO124设备的数据表显示在第3页DVA封装16引脚和NVF封装28引脚,但机械数据表显示DVA为第26页28引脚,NVF为第27页16引脚。
DVA和NVF的正确引脚是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Daniel:

    感谢您提请我们注意此事! DVA封装是增强型28引脚SOIC,而NVF封装是16引脚P-DIP封装。 第26页和第27页正确。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Tom。