This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IC帮助测量脉冲宽度及其电流值?

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: INA219, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/566137/ic-to-help-measure-a-pulse-width-and-its-current-value

主题中讨论的其他部件:INA219CC1310

您好,

我很难构建一个小模块(Arduino MEGA或另一个MCU)来测量工业机器的输出端口,该输出端口发送的脉冲可以达到12V并感知mA。

但是,为了进行一些计算和校准,我需要知道每个脉冲的脉冲电流和宽度(毫秒)。

是否可以有人推荐一个能帮我解决这个问题的单位。  我在这里有一些INA219,但我不确定是否可以将其用于此目的。

非常感谢您的任何提示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Cristiano,

    您当然可以使用我们的电流并联监视器测量电流,但不能测量脉冲宽度。

    您将需要找到另一个执行此任务的方法。 可能是由UC或快速比较器控制的ADC。

    此致,
    Mayrim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克里斯蒂亚诺,


    您需要测量脉冲宽度的精确度如何?INA219连接到什么?  FPGA还是快速UC?  如果您将INA219设置为快速采样,然后计算报告电流高的采样数,则可以获得脉冲宽度的粗略数字。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jason:

    我们正在利用现有资源寻求尽可能高的准确性...;)

    我们需要测量的机器在100ms到400ms的范围内抛出脉冲。 这一脉冲将在一个很好的间隔内由人的手触发。

    我们有一些可以达到40MHz的ARM互斥-M3 (CC1310)和一些可以达到80MHz的其他MCU。 其目的是在机器中设置电路,将测量数据保存在EEPROM中,然后将结果发送到网关。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mayrim:
    我将寻找更多的替代方案。
    感谢你的时间;)