This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2134:OPA2134前置放大器设计

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2134, OPA134, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/564583/opa2134-opa2134-pre-amplifier-design

部件号:OPA2134
主题中讨论的其他部件: OPA134, TINA-TI

需要帮助以OPA2134为基础,使用WEBENCH Designer计算运算放大器前置放大器级。

电源电压+12V,单电源。 反相放大器。 需要设置正确的输入电压限值,输出电压限值并找到正确的输入阻抗。

这是线路输入前置放大器,输入信号来自消费音频电子线路输出(音乐中心,CD播放器,便携式MP3播放器,迷你CD Hi-Fi系统,iPad,iPhone等)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    请了解,我们的大多数工程师都在休假期间外出。 我们很可能在2017年1月初才会解决您的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wilson,

    我建议您观看 我们的TI Precision实验室 培训视频。 视频讨论了放大器的输入/输出限制和低失真设计,我认为这将解决您的大多数问题。

    谢谢!

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在计算一般反相运算放大器,单电源12V时,工作台的设置应该是什么?这些输出应可接受并处理高达±5V的失真峰值?

    www.ti.com/.../amplifiers.page

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Wilson,

    要在放大器的线性操作区域内,输出应保持在2.2V和9.5V之间,以获得600欧姆负载。 有关使用不同负载的输出摆幅规格,请参阅OPA134数据表第6页上的电压输出规格。 由于您使用的是单电源,因此还必须注意放大器的共模电压规格。 我建议您观看 我们的TI Precision实验室 视频,了解低失真设计和输入/输出限制。

    我还建议您下载免费的模拟工具TINA-TI,以帮助您快速设计和测试 电路。

    谢谢!

    Tim Claycomb