This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA348-Q1:OPA348-Q1旁路电容器和GBW

Guru**** 2386600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/565602/opa348-q1-opa348-q1-bypass-capacitor-and-gbw

部件号:OPA348-Q1

团队成员,您好!

我的客户有问题。请查看下面的问题并告诉我您的意见。

1.旁路电容器:哪个值 正确? 0.1uF或0.01uF?
    -数据表 第7.3 .1节(12 页)电源针脚应 与0.01uF陶瓷电容器旁通。  
    -数据表部分8.1 (16页)电源引脚应 与0.01uF陶瓷电容器旁通。  
    -数据表第9节。 (19页)将0.1uF旁路电容器放置在靠近电源引脚的位置,以减少在嘈杂或高阻抗电源中耦合的错误。
    -数据表部分10.1 (20页)在每个电源引脚和接地之间连接低ESR,0.1uF陶瓷旁路电容器。

2. GBW
    -数据表7页,GBW为1MHz,Cload = 100pF,Temp =25C。
    - GBW是固定值,而不考虑加载和温度? 如果不是,您会告诉我每个加载和温度的GBW值的变化吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的团队:
    此请求是否有任何更新? 请告诉我您的意见。
    谢谢你。