This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS7373:THS7373液位移值

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/566093/ths7373-ths7373-level-shift-value

部件号:THS7373

您好,

我目前正在设计一个传统视频编码器。

上下文:
该系统旨在提供PAL RGB视频输出,同步通过绿色通道传输。 DAC在 绿色通道上生成具有同步尖端和300 mV偏移的波形。蓝色和红色波形不传输同步,也不会移位。

问题:
HS7373PW似乎能够通过将波形移动-300 mV来纠正此行为
但是,此偏移的数据表容差相当大(±100 mV),我们是否可以期望在实际组件上获得更好的性能?

40°C至85°C范围内的误差分布是多少?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,ORondard,

    您可以预期实际零件将具有偏移值的结构,偏移值居中于典型数附近。 不同生产批次的平均值略有不同。 有时会有接近极限值的零件,并且无法预测给定样品中将会看到多少具有此beahviour的零件。 此规格已通过100 % 测试,因此您不会看到超出限制的零件。

    数据表中的图31显示了温度偏置。 漂移非常小。

    此致,
    Loren
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回答。
    但是,我今天收到并测试了样品。
    该组件增加了一个正换档,这对于驱动直流耦合视频线路是非常无用的。

    此致,

    O.隆达德