This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA220:加电过程中电源针脚上的负极过冲

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: INA220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/565906/ina220-the-negative-overshoot-on-power-supply-pin-during-power-up

部件号:INA220

大家好,

 在通电过程中,电源与INA220针脚之间存在-1V过冲,过冲在我们的水平,如下图所示。

  INA220的绝对最大额定值数据表中没有最小值与值。

 您能否帮助您了解INA220是否存在此类过冲的风险?

  

此致,

尼克·戴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Nick:

    我们从未描述过这种情况。 在这种情况下,我们不能作出任何保证。 如果其它针脚上没有电压,则-1V本身不会损坏INA220。 问题是其它针脚上有电压。 最危险的是输入引脚,因为它们可能在26V电压下。 它可以创建闩锁状态。

    此致