This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6628:LMH6628出现意外行为

Guru**** 1783340 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6628
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/565413/lmh6628-unexpected-behavior-observed-with-lmh6628

部件号:LMH6628

客户在其产品中遇到LMH6628的意外行为,目前处于初步调查阶段。

一种想法是,如果超过输入共模电压范围以及差动输入电压~2V,LMH6628运算放大器可能会发生什么情况。  我们在+5VDC和GND上工作。  输入电压可以是从GND到+5V的任意位置,绝对不会超过电源轨。

 

               我从数据表中看到,CM和DM输入电压的ABS MAX规格是V+到V-,因此我们正在满足这一要求。  我认为DM的输入水平没有问题。  我还看到CM输入电压范围被指定为+/- 3.7V (带+/- 5V电源)。  我由此得到的结果是,如果输入电压保持在来自电源导轨的最低1.3V (在我们的情况下为1.3V至3.7V),则该器件保证符合规格。  我还注意到,与其他LMH系列运算放大器不同,没有任何语句表明如果超过输入共模电压范围,输出相位反向将不会发生。

因此,我有以下问题:

  1. 是否会发生输出相位反转?

  2. 如果只有一个输入超出CM输入范围,是否会发生此问题?

 

另一个问题是PSPICE模型是否包含此效果?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Brandon:

    我认为LMH6628不会发生相位逆转。 您能否提供意外行为的范围图解?

    您不能将ABS MAX规范用于设备操作。 ABS MAX仅意味着设备不会损坏。 在EC表中,我们列出了正常设备操作的规格。

    此致,
    Loren