This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 半个LM358N?

Guru**** 2556440 points
Other Parts Discussed in Thread: LM321, LM358, TLV271

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/566126/half-an-lm358n

主题中讨论的其他部件:LM321LM358TLV271

我刚刚开发了一个使用LM358N双放大器IC一半的简单电路。 此IC是否有单安培版本,因为我的应用程序只需要一安培。 (这是一个爱好项目,可以帮助一些朋友)

我基本上需要一个通用线性运算放大器,它可以通过低电流消耗的单轨电源(名义上为6伏)运行

20多年前,我已经从电子行业“退休”了,但我对现代组件不太了解,这只老狗并不是真的想学习“新技巧”

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Peter,

    LM321是LM358的单一版本。

    有*许多*设备适合bill...it只是取决于您的要求。

    您可以通过参数搜索缩小选择范围。

    www.ti.com/.../op-amps-overview.page

    大多数“低功耗”器件<5V,因此选择大于6V的电源电压和单封装将大大缩小结果范围。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Peter,

    如果您需要低成本,易于操作的DIP封装,请查看TLV271。

    此致,