This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM397:施用性

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: LM397, LM339

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/565977/lm397-applicatioin

部件号:LM397
在“线程: LM339”中讨论的其他部件

团队成员,您好!

我的客户使用我们的LM397,  有29V的BAT_F电压,但有时VS电压从12V变为0,针脚4的电压高于针脚5,这是风险? 我们的零件会损坏吗? 谢谢

此致,

南方

此致,

南方

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好南方:

    LM397是LM339/393比较器系列的单一版本。

    LM339/393系列具有允许输入电压高于V+的独特能力,即使没有电源电压。 它不包含"上部"ESD二极管,用于将输入夹持至V+。

    LM397 ABS最大额定值显示最大输入电压为30V,没有参考电源电压-与LM339/393类似。 因此,即使在0V时使用V+,输入也可以高达30V (从V-)而不会损坏。

    因此LM397很可能未损坏。 尽管我们不建议将此作为正常操作的一部分。 电流应由串联电阻器限制为1mA或更低,并在输入和V+之间添加一个外部钳位二极管。

    此致,