This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4521:THS4521 SE输入至差速器输出

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4521, THS4551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/565703/ths4521-ths4521-se-input-to-differential-out

部件号:THS4521
主题中讨论的其他部件: THS4551

我在一个应用程序中运行,需要将单端10MHz射频(正弦)输入转换为LVDS输出,以便为FPGA供电。  检查 SE输入的振幅是否为5V。

THS4521看起来是一个不错的选择,从我所看到的情况来看,如果增益约为1-2,则带宽不应受到限制。  请确认并告诉我 您 是否可以推荐其他 更好的选择。

谢谢,John Garrett,AFA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John:
    我们最近发布了THS4551,这是对THS4521的升级(改进了直流规格并降低了噪声)。 我建议使用它。 如果您想模拟电路以进行性能验证,TINA模型也可在网上找到。

    -Samir