This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要确认其供应范围

Guru**** 2875980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/565904/need-confirmation-on-its-supply-range

部件号:LMC6061

您好,

我需要确认其电源电压....它是否也可用于负电源? 我想将V+用作+5V,将V-用作-5V,这是否可行?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Aditya:

    是的。 大多数运算放大器可用于分流电源。

    只要V+和V-之间的电压低于15V,它将正常工作。

    此致,